结果:找到"EDA 原理图",相关内容1000条
  • EDA原理图bug反馈
  • 版本:V2.1.30.c6721c40现在发现有以下2个bug。1.原理图DRC检查,反馈“2023-09-0418:27:23[信息]:网络标签GND没有连接导线或总线”但是找不到这样的GND。2.单网络DRC无法识别.设计规则全部勾选。下面标注红的的是原理图里面单网络。但是DRC检测不出来。单独搜索SDA。是下面第二张图
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: EDA bug 发帖人:十年不胜寒 发帖时间:2023-09-04 18:34:00
  • 相连导线的属性跟随能关闭吗
  • 导线A连入导线B,更改A的属性,B也跟着变了,怎么处理(不用BUS的情况下)
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 嘉立创 EDA 发帖人:指短琴长 发帖时间:2022-12-13 09:57:00
  • EDA搜索引擎
  • EDA的搜索引擎建议优化下,可以参考嘉立创贴片的搜索方式,或者商城的搜索方式。比如我找个100nF的电容,搜索出来都不是想要的,而且速度很慢。系统小还好,系统大的,每次放个电阻电容都要找个半天,真的容易被这个体验劝退。其他方面都做得挺不错的,建议搜索也优化下。
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: EDA 搜素 发帖人:clearyang 发帖时间:2021-09-02 16:18:00
  • EDA专业版原理图个人使用体验不及标准版
  • 使用EDA专业版画了两张原理图,从配色上,个人使用感觉专业版使用不如标准版,标准版原理图配色个人还是非常喜欢的,从第一次使用就开始不错,今天体验了专业版画原理图,真是不太适应,元件符号线径太细了,黑底彩图原理图,感觉怪怪,看图不太友好,换成白底彩图,依然不理想,尝试按标准版配色,效果也不好,当然这些只是个人喜爱问题,主要是元件符号线经实在在太小了,这能改吗。PCB没有作用的线DRC也未能检测得出来。如图画红圈的1N992导线,
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: EDA专业版 发帖人:田龙八步 发帖时间:2021-03-20 18:05:00
  • 立创EDA网页版更新后出现的问题
  • 立创EDA网页版更新后,放置原理图模块出现该弹窗,之前没有出现过。求助大佬。
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 模块 发帖人:柠檬树下只有我 发帖时间:2020-07-20 12:34:00
  • 原理图设计规范
  • 1.1目的  原理图设计是产品设计的理论基础,设计一份规范的原理图对设计PCB、跟机、做客户资料具有指导性意义,是做好一款产品的基础。原理图设计基本要求:规范、清晰、准确、易读。  因此制定此《规范》的目的和出发点是为了培养硬件开发人员严谨、务实的工作作风和严肃、认真的工作态度,增强硬件开发人员的责任感和使命感,提高工作效率和开发成功率,保证产品质量。1.2基本原则1.2.1确定需求:详细理解设计需求,从需求中整理出电路功能模块和性能指标要求等1.2.2确定核心CPU:根据功能和性能需求制定总体设计方案,对CPU进行选型,CPU选型有以下几点要求:性价比高容易开发:硬件调试工具种类多,参考设...
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: EDA 发帖人:小小宅138 发帖时间:2018-10-24 15:01:00
  • 怎么在原理图移动元件管脚
  • 想用HEF4051设计,但是调用系统的HEF4051元件图的管脚是按照顺序排的,原理图画图很不方便,我想在原理图中移动管脚,怎么移动和重新排列管脚
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 发帖人:平凡电子工程师 发帖时间:2018-05-11 10:58:00
  • 新突破点:图片转成可编辑的原理图EDA
  • 昨天商城内部的一次“立创EDA”(国内注册商标:LCEDA,国外注册商标EasyEDA)培训班上,现场听着听着罗老师讲的原理图课(不好意思,说真的,很快我老毛病又来了---从小不太喜欢一直听着老师讲课的我又走神了【因为以前老师讲太慢,且多数是照本宣读】走神的时候,我觉得未来或者不久(当然不排除当今世界就有这种软件了,如果有,就当作我井底之蛙吧),应该需要有这种软件:手机拍摄得到的原理图,可以通过EDA软件的导入和处理后,产生一个“可编辑的原理图”!简单来说,就是扫描JPG等格式的照片后,EDA软件经过自动分析,能帮你把该原理图通过内置的器件给你“绘制、画出来”,甚至可以帮你分析出图片上的器件...
  • 所属专栏: 奇思妙想 标签: EDA 发帖人:立创商城工程部 发帖时间:2017-08-10 10:37:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: